请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27520-G4 您好!
BQ27520的 VCC 内部设置为2.5V。 在测量 I2C 信号的上升/下降时间时、我应该使用多大的电压电平?
谢谢。
Rgds
丹茨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
BQ27520的 VCC 内部设置为2.5V。 在测量 I2C 信号的上升/下降时间时、我应该使用多大的电压电平?
谢谢。
Rgds
丹茨