This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:低温性能

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCRB, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257531/bq34z100-g1-low-temperature-performance

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCRBGPCCHEM

大家好!  

我们已经使用搭配磷酸铁锂电池的 bq34z100-G1很多年了、并且效果是可以接受的。 但现在、我们正在尝试将其与20ºC 的 LiFePO4电池配合使用、这种电池可以通过-20 μ A 进行充电、我们会看到奇怪的行为(SoC 和 FCC 在低温下下降)。  

我已经阅读过、在这些温度下工作时应该执行新的黄金映像或学习周期。 这是真的吗? 我们可以从何处获得有关此方面的更多信息?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Unai、

    使用 GPCRB 工具优化低温性能。 然后、您可以执行学习周期并获取黄金映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经看到通过该方法、我们获得了 Ra、Qmax 的新闻值...那么现在、是否有必要从头开始制作黄金映像? 除此之外、什么是"电阻温度补偿优化器、rev=1、5"是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Unai、

    我建议从头开始创建黄金映像以获得最佳精度。 rev=1、5是处理数据的工具的修订版本号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所以当我们从头开始在室温下做 goldenImage 时,RA、Qmax…… 我们最后离开吗? 使用这种低温方法得到的测量值是多少?还是以前提供给我们的测量值是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Unai、

    在开始学习周期之前、对低温 gg 文件进行编程。 您在学习后获得的值将是您的理想值、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道如果在文件"roomtemp.csv"中 我们必须发送".csv ",它是 sentó μ V 以获得 室温下电池的化学成分。

         要发送的文件:

                           •config.txt
                           •roomtemp.csv --(此)
                           •lowtemp.csv
                           •gg.csv

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Unai、

    请参阅 GPCRB 用户指南

    摘录

    此工具需要在与实际器件类似的负载和热交换条件下或者理想情况下在实际器件内部执行两个充电/张弛/放电/张弛测试的日志文件。 日志文件记录在室温和低温启动条件下。

    GPCCHEM 的室温 csv 为 C/10速率、而不是实际负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经收到了低温测试的结果。 对于"T rise"和"T 时间常数"参数、它们会在运行中引发什么问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Unai、

    我会将该主题分配给专家、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这2个参数用于预测从现在起给定负载放电时的温度、并提供预测的温度、从而可以预测 Ra 和剩余容量。