请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A8300 您好、TI 专家!
如何了解数据表中的 EN 阈值? 给定从0<->3.3V 的 EN 扫描:
1.从0V-3.3V:一旦 EN 上升到1.1V 以上、LDO 就会开启、对吧?
2.从3.3V->0V:LDO 将在何时关闭? 低于1.1V、或者必须降至<0.5V? 考虑 EN 的下降速度足够慢。
3.如果问题2中的电压是1.1V,那么1.1V->0.5V 之间的状态是什么?

谢谢
新生儿