This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:脉冲输出电压

Guru**** 2535080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268917/ucc28950-pulsed-output-voltage

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC3895

大家好!

我正在使用 ucc28950构建电源。 我知道 VDC 输出波形通常是一条带一些纹波的直线。 但是、对于该功能、我需要脉冲输出(占空比可从80%降至尽可能低的方波)。 使用 MOSFET 简单地打开和关闭正常的直流输出电压会更容易、但由于需要较少的元件数量(并避免由于额外的 MOSFET 而产生的损耗)、我当时认为可以通过切换输出 SR 来提供这样的输出。 (例如、开启40%的时间后、对于占空比为20%的直流方波)假设可以使用 ucc27524P 的使能输入来开关 FET。 但是、FET 的体二极管在关断时导通(与在 DCM 模式中使用时相同)。 我另一个问题是该方案如何影响电感器电流。 这种控制方案是否可行? 我还有其他选择吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    如果您使用 UCC3895来调节输出电压、那么初级侧、变压器电压和 SR 占空比的相位重叠都会协同工作以实现所需的调节。 因此、不可能使用相同的 SR (开关 SR 以通过输出 LC 滤波器对直流电压求平均值)、也可以斩波直流输出电压。 听起来、 要实现此功能、您需要实施一些外部电路、除了相移控制功能之外。  

    此致、

    史蒂夫