This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:WEBENCH 无效设计错误

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267997/lmr14050-webench-invalid-design-error

器件型号:LMR14050

您好!  

1. LMR14050在所有输出电压范围(0.75 - 38V)内输出是否稳定在0.1至5A?  

2.在 webench 设计中,某些 Vin、Vout 和 Iout 组合无效。 哪里可以收到错误消息、以便我找出根本原因并解决问题? 例如、以下2个组合无效。 原因是什么?

VIN=4-40V、Vout=38V、Iout=5A 无效。

VIN=4-40V、Vout=0.75V、Iout=5A 无效。

3.对于所需的输出电压和输出电流、是否有任何工具可以直接告诉我所需的输入电压范围?  

4.我无法从 TI 网站申请软件"PSpice for TI"。 您能帮我解决这个问题吗?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您说对某些设计参数组合无效是正确的。 我会向 Webench 团队报告此问题。

    此外、PSPICE 下载还会遇到哪些问题? 通常、您需要登录并请求该软件。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    Webench 团队回应称、低 VIN 参数导致设计失败。

    因此、我尝试了使用40V 的标称 VIN、但只在 IOUT = 4A 时、我为您的设计获得了几个仿真。 超过该值、结温变得过高。  

    以下是仿真链接: webench.ti.com/.../21

    此致、

    亨利