主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
我们将采用 2节串联电池的 bq28z610r1。 允许进入 SLEEP 模式、并且在 SLEEP 模式下 CHG/DSG 全部开启。 延迟时间和恢复时间远不及我们所设置的时间,如下图所示的 OCD 保护。
绿色线是放电电流、蓝色线是 P+电压。 前两个 OCD 是通过线路上的 SMBus 通信进行测试的。 在第三个 OCD 之前、断开通信。 然后、第四个 OCD 延迟为16s (不是每次都出现2s、在 bq40z50r2 R5固件中也是如此)、恢复时间为8s (每次出现一次)。
您能帮助解决此问题吗? 谢谢!
e2e.ti.com/.../20230824.gg.csv


请检查我们的 gg 文件和波形。