This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:##39的用途;TPS25750 Application Customization Tool 中支持的 USB 最高速度是什么?&&39;

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267590/tps25750-the-purpose-of-what-is-the-supported-usb-highest-speed-in-tps25750-application-customization-tool

器件型号:TPS25750

您好!

在定制工具中有一个选项"什么是支持的 USB 最高速度?"、什么会影响 TPS 芯片的行为?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hua:

    根据这里的选择、PD 将在进行电源协商后以支持的 USB 速度进行响应。 如果您的设备不需要支持 USB 数据、请选择"未使用 USB 数据"。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现、即使将速度设置为 USB2.0、它也可以与 USB3.0器件通信、是否会自动从 USB2.0转换为 USB3.0?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hua:  

    USB3.0与 USB2.0向后兼容、因此通信发生是正常的、但 USB2.0器件应无法"从 USB2.0自动转换到 USB3.0"。 您能否详细说明这是如何测试的(连接了哪种器件、是 PD 拉电流/灌电流等)、如何看到通信发生、以及是否有此事务的 PD 日志?  

    是否也可以从在线应用程序自定义工具发送 JSON 配置?  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您的意思是、如果我将支持的最高速度设置为 USB2.0、它只能使用 USB2.0协议进行"通话"? 进行简单测试时使用了 USB3.0 USB 盘。  在这种情况下 、USB 设备可能会在兼容模式下运行、并也会与 USB2.0协议通信、对吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hua:  

    这取决于采用 TPS25750的系统上的 USB 集线器。 TPS25750只会通过电缆将 USB 数据功能通告给连接的器件。 在 PD 协商过程的"发现身份"部分、基于您在应用程序自定义工具中所做的选择(问题5 "支持的 USB 最高速度是什么?") TPS25750将以支持的 USB 数据速度进行响应、以使远端器件知道支持的 USB 数据速度。 内部 USB 主机/集线器设备通过 USB 协议进行通信的方式与 PD 控制器是分离的。  

    通常、USB 3.0向后兼容、这意味着如果 USB 2.0器件插入 USB 3.0端口、它们仍然可以工作、但只能以 USB 2.0的速度运行。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林