This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:BQ25620/BQ25622:低电池切断

Guru**** 1821480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267741/bq25620-bq25620-bq25622-low-battery-cut-off

器件型号:BQ25620

我将对 BQ25620执行一些低/无电电池测试、我发现电池电量可能完全耗尽。

我的问题是:

1) 1)  BQ25620是否能够以某种方式断开电池以防止过度放电? 我在数据表中没有看到对这一点的任何提及。

2)我 想到的一个想法是使用 BQ25620看门狗计时器(具有 INT 输出)、每40/80/160s 唤醒一次 MCU。 MCU 将使用 BQ25620的 ADC 唤醒并检查 VBAT:如果 VBAT 可接受、MCU 将返回睡眠状态、否则 MCU 将指示 BQ25620激活关断。 这听起来是一个合理的策略吗? 这是 周期性看门狗计时器的意图之一、还是黑客?

3) 3) 如果在不由 VBUS 供电时、 VSYSMIN 可作为激活关断模式的阈值、这可能是一个不错的功能。 读取数据表、 似乎  VSYSMIN 仅在由 VBUS 供电时相关、这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:  

    请在下方查看我对您的问题的评论。  

    1)是的、器件具有电池欠压保护功能。 当 VBAT 降至低于数据表第9页定义的 VBAT_UVLO 阈值时、BQ25620将关闭 BATFET、以从系统断开 BAT 引脚。 通过寄存器设置、您可以将过放电阈值设置为典型值2.2V 或1.8V。 对于某些电池、该阈值太低、在这种情况下、您需要使用某种形式的外部保护电路。  

    2) 2)我不会将您的想法称为看门狗计时器的意图、但我认为这是向 MCU 发送信号以检查 VBAT ADC 值的合理方法。 看门狗计时器的主要目的是确保 IC 与主机 MCU 保持通信。 一个关键点是看门狗定时器到期将把大多数寄存器重置为其默认值。 如果您不担心这一点、那么我认为您建议的战略没有任何问题。  

    3) 3)您正确地说、VSYSMIN 阈值仅在由 VBUS 供电时相关。 感谢您提供有关未来充电器 IC 可能包含的功能的反馈。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett、您的回复非常有帮助。

    感谢您通知我 VBAT_UVLO、我 在阅读数据表时没有注意到该字段。 对于 目前为止我已执行的低/无电电池测试、我使用的是3.7V 锂离子电池、并 在2.4+/-0.05V 下进行过放电检测。  由于   在该测试期间 VBAT_UVLO 默认设置为2.2V (2.1-2.3V)、因此在 BQ25620之前触发电池保护是合理的。 我已通过断开蓄电池并 在连接器端子上测量0伏来验证此情况(系统断电后)。

    但是、进入量产阶段后、我们将为产品发货时带上受保护的 LFP 电池组。 制造商规定、 LFP 电池组保护功能 在 2.1+/-0.05V 时可进行过度放电检测、在2.3+/-0.1V 时可进行过度放电检测。 因此、  BQ25620 应该 能够在  VBAT_UVLO 设置为默认 2.2V (2.1-2.3V)的情况下完美地工作。 我们正在等待样片、 收到后可以验证。

    此外、我还做了一个快速概念验证来测试看门狗周期性唤醒的想法:它会 根据看门狗周期唤醒 MCU。  唤醒后、MCU 可以请求并从  BQ25620接收 ADC 读数、在启用 ADC 和读取寄存器之间存在几毫秒的延迟。 我将认为这是一种回退解决方案、 但它似乎 也适用于未来的其他低功耗应用。

    再次感谢、

    尼古拉斯