Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25887 您好
采用 BQ25887的客户设计、当前处于 Android 13的 XBL 级、启动原型时需要读取电池电压、使用的过程如下:

读取单个电池的电压。 在调试过程中、我们发现、如果插入充电器、可以正常获得电池电压、但如果未插入充电器、则无法获得电池电压。
在这种情况下、无法根据启动电压判断是否可将其打开。
如何在不充电时获得电池电压、需要哪些设置?
正在等待您的回复。
谢谢
星形