请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A8101-Q1 您好!
您能否告诉我内部 ESD 二极管的反向电流能力? 1.5mA 说、它用于 ICT 目的的是检测焊料连接、我认为它可以承受几毫安的电流。 请确认、谢谢。

此致、
东宝市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否告诉我内部 ESD 二极管的反向电流能力? 1.5mA 说、它用于 ICT 目的的是检测焊料连接、我认为它可以承受几毫安的电流。 请确认、谢谢。

此致、
东宝市
大家好、
通常、在测试导通性时、我们推入~100uA 的电流、通过该电流可以确信已正确建立连接。 绝对最大值并不是真正的规格、因为它是电压和电流规格。在本例中、我们知道可通过 ESD 单元将多个 mA 的电流推向 不过、如果通过将这些电池推至该电流、您会将 FB/SNS 或 EN 引脚电压推至超过绝对最大值、这是当存在问题时、在 ESD 事件中、能量非常有限、因为时间非常短、 然而、在测试中、您必须注意不要超过-0.3V 绝对最大值或有损坏电芯从而损坏器件的风险。
此致、
约翰