This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VIN 60V 应用

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267779/vin-60v-application

器件型号:LM7481

我在12V 和24V 电池系统(未抑制)中都有 ISO 7637和16750合规性要求、但还需要增强以支持高达60V 的输入电压。 我参考了'SLVAES2–2020年4月'应用手册。 在此报告中、我以"设计编号3:背对背 FET 的共源极拓扑"开头、并按照我认为本应用所需的内容对其进行了修改。 我希望一位专家来审核提议的解决方案、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、采用共源极拓扑的 LM74810-Q1可用于 12V 和24V 电池系统、这种系统可能会受到200V 未抑制负载突降的影响。

    有关 CS 拓扑设计指南的更多详细信息、请参阅 LM7480-Q1数据表的"10.3 200V 未抑制负载突降保护应用"部分  

     准备就绪后、请分享原理图。 我们可以查看和分享我们的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您是否有私人聊天帮助我向您提供原理图/PDF 供您审阅? 我还可以提供 SOA 工作表、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、您可以共享 原理图/PDF 以在私聊中查看。 请接受我的朋友申请。