主题中讨论的其他器件: WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER
尊敬的专家:
我的客户正在考虑 TPS43060并且有一个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
我有一个关于 WEBENCH 和 Calculation Tool (SLVC471)之间的结果的问题
我在以下条件下使用 TPS43060产品文件夹中的 WEBENCH 运行仿真、但无法创建设计。
使用 WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER 时、仿真结果是使用理想 FET 获得的。 在某些情况下、无法获得该结果。
e2e.ti.com/.../22_5F00_26Vin-34Vout-15.3Aout-WBDesign142.pdf
原因是什么?
TPS43060
输入:直流22V - 24V
输出:30V/16A
温度:30°C
另一方面、我们能够使用计算工具(SLVC471)获得计算结果。
e2e.ti.com/.../TPS43060-24Vin-34Vout15.3Aoutput.xls
这一结果是否可行?
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市