主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
您好!
我当前将 CR2450电池用于我的应用。 但是、BQ Studio 中没有此特定电池的化学 ID、因此我遇到了一个问题。 在研究各种论坛之后、我逐渐注意到、为不可充电电池寻找化学 ID 可能非常具有挑战性。
由于是锂二氧化锰电池、因此我目前使用类似的电池化学 ID 进行测试。(如0500 -UB 1,426,0616 Panasonic CR123A、默认化学 ID 0x0606)。 从我的测试中、我发现化学 ID 对确定健康状况有相关影响。
您能否建议哪种化学 ID 更适合我的(Panasonic CR2450 -coin cell、3V、620 mA)?