This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:调试问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268433/tps23754-debugging-issues

器件型号:TPS23754

尊敬的:

客户使用 TPS23754制作了一个电路板、原理图如下。

e2e.ti.com/.../TPS23754_5F00_1_5F00_230600.pdf

1-在测试过程中,我们发现输出12V 2A 正常,但效率仅为82%,整体发热比

TPS23754EVM-383 ;

2-测试 VC 电压为27V、而演示板 VC 为11V、该规范要求 VC 低于18V。

3-用演示板交换变压器、状态没有改善;用22uH 电感器代替 R197、但状态没有改善。 图中显示了异常点的波形。

4-请帮助查看原理图以了解任何问题及其原因。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    您使用的转换器是有源钳位正向转换器、但在 AUX 中、您只使用了整流器电路。 这可能是导致高 Vc 和低效率问题的原因。

    请在辅助绕组侧使用正向转换器(www.ti.com/.../slvu304c.pdf)。 这样可得到经过调节的 Vc = Vout * Naux / Nout。

    有关原理图、您可以查看 guidancee2e.ti.com/.../7318.PoE-Schematic-Checklist.xlsx。

    此致、

    帝昂