This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:参考设计

Guru**** 2504585 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9334, PMP20196, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267704/lm5022-reference-design

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:PMP9334PMP20196

您好

我看到过使用 LM5022的参考设计 PMP9334和 PMP20196。

我正在启动低功耗 SMPS 设计我在下面对该 LM5022有一些问题  

1.方案-1

输入-15V 至60VDC

输出- 5V/2A

2.解决方案-2

输入-80V 至350Vdc

输出- 5V/2A

3.解决方案-3

输入-80V 至400VDC

输出- 5V/2A

LM5022是否可以超越我们的解决方案支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishwanath:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    抱歉,我对您使用的语法有点困惑,特别是破折号(-)。

    >"输入-15V 至60VDC"和"输出-5V/2A"

    你说的是负电压(输入电压范围从负15伏到正60伏?)
    和-5V 的输出电压?


    如果不是这样、并且所有电压都为正、您已经找到了两个参考设计供您参考。
    您将需要选择不同的变压器、但输入电压范围扩展足够接近、这样它就能正常工作。
    反激式拓扑将是最佳解决方案。
    它使您可以为控制器的电源电压(LM5022)实施额外的绕组。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈利

    对不起我的 语法。

    我所说的不是负电压、所有电压(输入和输出)都是正电压。  

    对于上述两项要求、我都需要一种解决方案

    请告诉我、两个输入范围(15V 至60V)直流和(80 VTO 400V)直流均支持我们的上述解决方案(5V/2A)。

    请告诉我能否  在交流 SMPS 解决方案(85VAC 到265VAC0再到5V/2A)中使用此 IC LM5022。如果 是、请与我分享参考设计。

    我也可以选择使用桥式整流器的参考设计 PMP9334。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishwanath:

    是的、LM5022可以用于此目的。 如您所见、有使用此器件的参考设计。
    它确实需要某种类型的外部调节(例如齐纳二极管和晶体管)来降低控制器 IC 的电源电压。

    如您在 PMP9334原理图的左下角所示、该 PCB 可用于不同的输入和输出电压范围。
    因此、主要取决于选择的变压器、设计支持哪些电压。

    您绝对需要对所找到的参考设计进行一些更改。

    对于一个低输出功率、基本上可以如你所说的那样构建 AC 应用。 使用一个桥式整流器、并将产生的直流电馈入反激式转换器。

    作为参考,请转至参考设计搜索页面( www.ti.com/reference-designs )
    输入"universal"作为关键字、您将找到具有通用交流输入电压范围的参考设计。

    此致
    哈利

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)