This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:SoC 在 NG 日志中从5%跳转到0

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268315/bq27421-g1-soc-jump-to-0-from-5-in-ng-log

器件型号:BQ27421-G1

e2e.ti.com/.../bq27421_5F00_NG.xlsxe2e.ti.com/.../bq27421_5F00_OK.xlsx

大家好、  

我的客户正在使用 bq27421G1A 作为耳机的电量监测。 学习后、它们更新了 QMax 和 Ra 表。 然后、它们在室温下执行充电放电测试、并发现 soc 从5%跳至0 (NG loge2e.ti.com/.../4162.0421_5F00_1_5F00_09_5F00_00_2D00_bq27421G1A.gm.fs)。 您能帮助分析日志和 golden 文件并给我们一些调试建议吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis:

    我已将此主题分配给分析人员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis:

    您是否可以发送.gg 文件进行电量监测计设置? 这将使我们能够更好地了解所发生的变化。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺