This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:电流模式控制和过流保护

Guru**** 2529460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268505/tps40211-current-mode-control-and-overcurrent-protection

器件型号:TPS40211
主题中讨论的其他器件: TPS40210

我在我的项目中使用此 IC TPS40211。

标记为 R1电阻器、连接到 ISNS 引脚。 ISNS 引脚检测和控制过流、对吗?

LED 短路时会发生什么情况? 或者 R1的作用是什么?

例如、我要通过 LED 驱动400mA 电流。 该 IC 具有过流保护。
当我的全部或部分 LED 发生 IC 感应短路时。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    首先、务必要连接 LED 灯串、如您所附图像中所示。
    在常规升压级中、您可以使用反馈分压器、该分压器将向 FB 引脚提供一部分输出电压。
    相反、在这里的星座中、有一个与 LED 串联的 RIFB 电阻器。 这样、LED 电流将在 RIFB 电阻器上引起压降、该电压降将馈入 FB 引脚。
    这样、控制器将不会调节输出电压、而是会保持 LED 电流稳定。

    请注意:此概念要求负载电流(LED 电流)将流经此检测电阻。
    为了保持必要的压降较低并从而最大限度地降低损耗、请确保使用的是反馈电压阈值为260mV 的 TPS40211、而不是需要700mV 的 TPS40210。

    电流检测电阻 R1无法直接看到 LED 电流、而是调节并同时监控流经低侧 FET 的电流。

    存在两种调节机制:
    -针对电感器电流的快速、逐周期电流限制(R1、ISNS 引脚上的压降)
    -一个由 FB 引脚控制的较慢调节环路。 (RIFB 上的压降)。
    通常、这会使输出电压保持恒定。 在该星座中、它将使 LED 电流保持恒定。

    总的来说、如果通过 ISNS 引脚测量的电流超过过流阈值、则器件将进入断续模式、作为一种保护机制。

    因此、当 LED 短路时、输出电压将下降、以保持 LED 电流(RIFB 上的压降)恒定。

    如果您的负载需要过多电流(例如、LED 完全短路、这可能会导致占空比发生很大变化(低侧 FET 开启很长时间、电感器电流会大幅上升)、那么也可能会触发过流机制(R1上的压降)。
    R1还将有助于检测外壳、例如电感器短路。

    此致
    哈利

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)