请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146-Q1 尊敬的团队:
我使用 LM-5146实现直流/直流转换器控制、因此希望获取一些保护建议来实现 I/P 侧短路保护。
我的 I/P 电压范围为32-75V、最大电流为16A。
请推荐一些要使用的组件。
期待您尽早就此提供支持。
请尽快就此事与我联系。
谢谢。此致、
S·D·J
高级技术主管硬件设计和开发
电子邮件 ID:srinidhijayaram.j@embdes.in
座机: 080-49902030
手机号码:+91-963233413

恩贝德工程解决方案有限公司
No. 33/11, 3rd Floor, Sri Hari Towers, Roopena Agrahara,
Hosur main road, Bengaluru - 560068 |卡纳塔克邦 | 印度