大家好、
客户考虑 采用带 TPS562211的 DFE322512F-4R7M 电感器。
这里有什么问题吗?
输入电压:13.5~9V
输出电压:5V
输出电流:1A
此致、
林市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Hideki:
客户是否使用 TMS322512ALM-4R7MTAA? 由于对于 TMS322512ALM、它不是电感器的具体器件型号、我无法知道客户测试中使用的确切电感器值。 您能否帮助提供效率测试中客户的测试数据和测量? 我想知道客户测试效率如何。
如果两个电感器具有相同的电感值、那么较高的 DCR 会导致更高的导通损耗和更低的效率。
BRS
资旭