This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561电量监测计和 BQ25601驱动器

Guru**** 2383980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ25601, BQ256XXSW-LINUX
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261923/bq27z561-bq27z561-fuel-gauge-and-bq25601-driver

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQ25601

您好、TI 团队:

我正在 I2C 总线上使用 BQ27z561电量监测计和 BQ25601充电器。

请提供 BQ27z561电量监测计内核驱动程序和 BQ25601 Charger Kernel 驱动程序。

谢谢。

Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    BQ27z561驱动程序是 Linux 内核的一部分。

    将主题分配给充电器团队以注释充电器驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    感谢您的答复。

    我在内核中找不到 BQ27z561的驱动程序。 您能否告诉 驱动程序文件名以便我确认?

    我使用的是 Linux 内核版本5.4。

    此致、

    Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

      有关 BQ2560x 驱动程序的信息、请访问 www.ti.com/.../BQ256XXSW-LINUX。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    Linux 6.4

    include/linux/power/bq27xxx_battery.h

    驱动程序/电源/bq27xxx_battery.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    感谢您的答复。

    这两个驱动程序仅在 Linux 6.4?

    此致、

    Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    我 希望以前的版本中提供该功能。 这些驱动程序包含在 Linux 内核中已经有几年了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    电量监测计驱动程序提供5.4 Linux 内核版本、但该驱动程序不支持 BQ27z561电量监测计 IC。

    此外、是否可以通过这些驱动程序刷写黄金映像?

    此致、

    Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    bq27xxx 和 bq27z561驱动程序的差异极小、因此您可以根据较新的代码

    理论上、可以通过驱动程序刷写黄金映像、但速度很慢、需要工作