请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ35100大家好、我将使用2 节并联的 SAFT LS 17500 (Li-SOCl2)电池、
我想监测物联网应用的电池电量百分比。
要求您提供正确的器件型号建议。
建议使用 I2C 接口、工作电压为3.3V。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.