请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552882-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS55288
我想知道在 TPS55288的降压/升压模式下、开关频率为什么下降到一半。
输入和输出均为14V 时、开关频率将减半、如下所示。 
这是为什么频率变化一半以通过减少频率驱动提高效率的原因?
是因为它从 CCM 变为 DCM?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道在 TPS55288的降压/升压模式下、开关频率为什么下降到一半。
输入和输出均为14V 时、开关频率将减半、如下所示。 
这是为什么频率变化一半以通过减少频率驱动提高效率的原因?
是因为它从 CCM 变为 DCM?
那么、是否有在降压/升压模式下查找开关频率的表达式?
进入降压/升压模式的标准是什么?
请说明、基于14V 输出。
尊敬的 Chul:
Buck-Boost 模式下的开关频率是 FSW 设置的一半、例如、如果您为 FSW 引脚选择50k 电阻器并将开关频率设置为400kHz、那么在 Buck-Boost 模式下、FSW 将为200kHz。
在升压或降压模式下触发最小 Ton 或 Toff 时、器件将进入降压/升压模式。 例如、当 Vin 斜升时、当 Vin=13.6V、Vout=14V 时、器件将从升压模式进入 Buck-Boost 模式。 并在 Vin=15.2V、Vout=14V 时从 Buck-Boost 模式进入 Buck 模式。
Br、
布莱斯