请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9090 我们正在尝试 将 PEC 代码添加到与 UCD9090的 PMBus 事务中。 然而、UCD9090似乎拒绝了我们以写入方式提交的错误代码。 我们编写的代码遵循 SMBus 规范、因为 UCD9090文档中没有提供 PEC 计算过程。
关于 UCD9090如何计算其 PEC 校验和、您可以为我提供任何额外信息吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
PEC 基于 SMBus Pec http://smbus.org/specs/
请遵循5.4.1.3。
此致
颐和