请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 您好!
对于低于 EN 阈值的情况、这是否意味着可以在 EN>=0.8V 时启用控制器、在 EN<=0.7V 时禁用控制器?
当 EN 介于0.7V 和0.8V 之间时、控制器的状态是什么? 给定 EN 电压上升和下降得足够慢。
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于低于 EN 阈值的情况、这是否意味着可以在 EN>=0.8V 时启用控制器、在 EN<=0.7V 时禁用控制器?
当 EN 介于0.7V 和0.8V 之间时、控制器的状态是什么? 给定 EN 电压上升和下降得足够慢。
谢谢