This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:图9-2

Guru**** 1143480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A83A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267972/tps7a8300-fig-9-2

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A83A

您好支持团队:

客户询问 TPS7A8300图9-2。 图9-2显示了"无偏置"、但原理图中具有偏置电源。 这是一个拼写错误吗? 没有偏置并使 BIAS 引脚保持开路是正确的信息?

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、  

    在 TPS7A8300数据表中、该图像包含在内:

    在 TPS7A83A 数据表中、会显示上面包含的图像。  

    在起草数据表时、它们可能链接到了错误的图像。 如果该引脚未被使用、则可以使 BIAS 保持断开状态。 感谢您提请我们注意这一点。

    此致!

    朱利耶特