尊敬的 IT 支持团队:
我写信给您、请求您帮助解决一个与 STM32微控制器(MCU)和两个堆叠式 BQ76952器件之间的 I2C 通信相关的特定问题。
尝试 在运行时将 BQ76952_1的 I2C 写入地址从 WRITE_ADDRESS 0x10更改为 WRITE_ADDRESS 0x34时、我面临的挑战就会遇到。 此更改应仅在 BQ76952_1上电且 BQ76952_2处于关闭状态时发生。 遗憾的是、当我实现此写入地址更改时、会遇到 I2C 通信错误、随后所有电芯电压都报告为零。
假设我的配置中有两个 BQ76952器件堆叠、我怀疑以这种方式使用多个器件时、可能有一些与 I2C 通信设置和寻址相关的独特注意事项。 此外、我使用 STM32 MCU 进行此通信。
请您的专家指导和帮助、以帮助我排除和解决该问题、确保 STM32 MCU 和堆叠的 BQ76952器件之间实现无缝的 I2C 通信。
非常感谢您为解决这一挑战提供的及时支持。
此致、
戈文达