This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101-Q1:ICT 测试-引脚反向电流能力检查

Guru**** 2508125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268082/tps7a8101-q1-ict-test--pin-reverse-current-capability-check

器件型号:TPS7A8101-Q1

您好!

您能否告诉我内部 ESD 二极管的反向电流能力? 1.5mA 说、它用于 ICT 目的的是检测焊料连接、我认为它可以承受几毫安的电流。 请确认、谢谢。

此致、

东宝市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    通常、在测试导通性时、我们推入~100uA 的电流、通过该电流可以确信已正确建立连接。 绝对最大值并不是真正的规格、因为它是电压和电流规格。在本例中、我们知道可通过 ESD 单元将多个 mA 的电流推向 不过、如果通过将这些电池推至该电流、您会将 FB/SNS 或 EN 引脚电压推至超过绝对最大值、这是当存在问题时、在 ESD 事件中、能量非常有限、因为时间非常短、 然而、在测试中、您必须注意不要超过-0.3V 绝对最大值或有损坏电芯从而损坏器件的风险。

    此致、

    约翰