请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27517A 我正在将 UCC27517A 用作高侧和低侧 MOSFET 的栅极驱动器。
1) 1)对于高侧 MOSFET、HS 引脚连接到 UCC27517A 的 GND 和 IN-。 由于 HS 引脚是开关节点并且上面显示400V,所以 IN-和 GND 引脚是否可以处理400V?
2) 2) IC 电流消耗是多少当使用4A 拉电流驱动 MOSFET 时、我想知道当它提供峰值电流时、应该能够提供多少 VCC