This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:电量监测计放电流未更新

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267976/bq27z561-r2-fuel-gauge-discharge-current-not-updating

器件型号:BQ27Z561-R2

以下是可在 TI 论坛上分享的修订版:我们使用 bq27z53f 电量监测计来监测260mA、383700mV 电池的充电状态。 该电池的负载包括电路板电路负载和加热器负载。 我们正在使用 BMS 版本和开发套件模型:用于电量监测计校准。 加热器处于活动状态时的预期最大放电为2500mA。 在此配置(例如2500 mA 的最大电流)中、我们无法进入电量监测计配置。 在校准步骤期间、我们将获得正确的电池电压、但无法获得正确的放电电流。 我们观察到了一些默认值和一些无效值。 由于这个问题、剩余电量不正确。 下面列出了我们使用的配置数据、请您帮助我们识别正确的配置数据。 参考了电池数据表、并在电量监测计配置 CSV 文件中使用了相同的内容。

下面提供了所使用并需要您帮助的示例数据点:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 政策不允许访问 SharePoint 上的数据。 另请将您的文件附加到 E2E。

    请确保您的电池可以提供2500mA、而电压不会降至监测计工作所需的最低电压以下。 260mA 电池的负载很高。