This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24314:BQ24314

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24314, BQ24308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267037/bq24314-bq24314

器件型号:BQ24314
主题中讨论的其他器件: BQ24308

您好!

我们正在使用 BQ24314 P。 n 在我们的应用中、作为过载和过压保护电路、请参阅下面的。

BQ24314

OUT 引脚向总电容近似等效为150uF 的电路提供电压( 针对285mA 配置了限值电流)。

开/关操作使用滑动开关完成(在闭合时具有弹跳效果)。

BQ24314在大部分时间都可以正常工作、但是 有时会进入保护模式、  (完全关断、直到我们断开并再次将输入电源连接回)。

 在关断期间进行的输出电流测量显示 OCP 条件(根据数据表15个周期)根本不会发生。

仅捕获了一个电流限制周期(紫色标记)。

注意:输入电压是稳定的、有1V 的压降(从5V 到4V)、所以不会发生输入过压。

请回答问题 -是否有描述这种现象的勘误表? 有没有人用这款芯片遇到过类似的现象?

 Br、

约阿夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoav、

    我注意到、您说过您将此器件用于 OVP、但您 将 VBAT 连接到 GND、这意味着没有使用 BAT OVP。

    对于滑动开关、它连接在哪里?  我很抱歉、但我没有在原理图上看到它。

    最后、您提到设备偶尔会出现此 关断条目、您是否确定 OCP 计数器正在复位?  器件可能没有清除、并且计数器会缓慢递增、直到第15个事件触发 SHUTDOWN。  我会仔细观察该器件、看看您是否可以 计算在必须重置器件之前发生的 OCP 事件的数量。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    谢谢。

    我们意识到、这可能是计数器达到 OCP 的15倍...

    总之、我们订购了一款类似的测试芯片 BQ24308;希望这款芯片能够解决我们的问题。

    Br、

    约阿夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoav、

    我很高兴听到您可能已经确定了此问题、希望您的系统问题很快会得到解决。

    此致!

    安德里亚