请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24314 您好!
关于我关于过电流超过176 μ s 15次后关断的最后一个问题、我想了解数据表第7.3.3.2段中描述的15个问题"如果发生15个 OCP 故障
发生在一个充电周期内"-是来自芯片复位状态的一个"单充电周期"计数吗?
更具体地说:"一个充电周期"到底是什么?

提前感谢、
约阿夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
关于我关于过电流超过176 μ s 15次后关断的最后一个问题、我想了解数据表第7.3.3.2段中描述的15个问题"如果发生15个 OCP 故障
发生在一个充电周期内"-是来自芯片复位状态的一个"单充电周期"计数吗?
更具体地说:"一个充电周期"到底是什么?

提前感谢、
约阿夫
尊敬的 Yoav、
1个充电周期是指从 OCP 故障的内部计数器最初为0到再次被清除(通过器件由于>15个 OCP 故障而必须复位、移除并重新施加输入电源、或禁用并重新启用器件)的时间。
如果有负载导致过流、则器件会循环并尝试运行15次、而不会满足 过流条件。 这是在存在最终充电的大电容的情况下实现的。 如果满足15次过流条件、则 CFE 会锁闭、必须复位才能再次启动。 器件复位后、计数器也会复位。 这将启动一个新的"充电周期"。
此致!
安德里亚