请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 您好、TI 团队、
我正在寻找用于120W 和240W 应用的 PD3.1电源拓扑。
您是否有任何可以与我共享的信息?
1.哪种拓扑适合120W? ACF 或 QR 反激式。
2.什么类型的拓扑适合240W? ACF 或 QR 反激式。
3.是否有 PD 3.1的设计指南?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
我正在寻找用于120W 和240W 应用的 PD3.1电源拓扑。
您是否有任何可以与我共享的信息?
1.哪种拓扑适合120W? ACF 或 QR 反激式。
2.什么类型的拓扑适合240W? ACF 或 QR 反激式。
3.是否有 PD 3.1的设计指南?
J 您好、
重申一下、该应用应该是笔记本电脑(接收端)和适配器(供电端)。
有关电池充电应用中的受电方应用:请参阅链接 battery_charger_applications 和 evm_design。
对于电源应用:该器件可以执行5V Vbus。
请参阅第10.2节 数据表的典型应用。