This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HVEVM-749:无法完成 PWM 调光。

Guru**** 2536540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257615/tps92515hvevm-749-pwm-dimming-couldn-t-be-done

器件型号:TPS92515HVEVM-749
主题中讨论的其他器件:TPS92515

海天

我一直在使用用于2个串联 LED (24V)的评估板

LED 使用 J3的电压打开、但通过在引脚上提供 PWM 不会进行调光

我们尝试了频率、占空比等的不同组合、给出的 PWM 峰值在3.3到5伏之间、

移除了 R14以进行调光操作。

我们尝试了所有可能的场景、但我们无法使用评估板来调暗 LED、也尝试使用另一个板、但结果相同。

希望您能尽快帮我解决此问题

提前感谢、

此致

罗希尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohini、  

    您能否分享您在测试期间捕获的波形? 特别是 SW 和 PWM 引脚? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 和 SW 电流波形

    SW 波形

    请进行深入研究、并帮助解决问题

    提前感谢  

    此致  

    罗希尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohini,  

    一些问题:  

    1.您是否在船上做了任何更改? 什么是输入、输出电压和电流?  

    2.根据我的理解、对于图1、CH1是 PWM 控制信号、正确吗? 请将低电平电压保持在远低于0.8V 的水平 、以便再次进行测试。   

    3.对于图1. 您能否与我分享有关 CH2的详细信息? 如何测量 CH2?  它当前衡量什么?  

    4.对于图2.  Ch1和 Ch2分别介绍了什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到答案:

    1.除移除 R14外无其他任何更改,输入电压为18V,电流为0.8A ,通过 J3提供2个串联 LED ,

    2.没错、CH1是 PWM 控制、根据数据表、我们将峰值从2.5V 保持在5V 至5V 之间、下次将会保持在0.8V 以下

    3. CH2测量通过 J2 LED+的电流

    4. Ch1是同一引脚上的 SW LED+电压、Ch2是 LED 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在项目1中、您能否确认通过 J3而不是 J2提供的2个串联 LED?  

    在项目3中、它显示 LED 电流为开/关、这意味着 VLED+在某种程度上进行更改;您测得的 LED 电流不是2A、仅在100mA 附近。 虽然根据采用7V 输出的18V 0.8A 输入电压、输出电流似乎可以为2A。 电流测试存在错误。  

    在第4项"SW LED+电压的含义是什么?" SW 是 TPS92515的引脚5、LED+是 J2引脚、它们不同。  

    此外、LED 电流和 SW 电流也不同、因为 J2上有2.2uF 的输出电容。  

     

    如果图2中的 C1为 LED+电压、则表明 LED 处于开/关状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai、感谢您的回复、我能够使用来自外部函数发生器的1kHz PWM 来进行 LED 调光、

    现在我们正在使用 PIC 控制器来生成 IKhz PWM ,但 LED 在闪烁,而不是调光。