This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关 bq76952预载 PDSG 的问题

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266754/bq76952-questions-about-the-pre-loaded-pdsg-of-bq76952

器件型号:BQ76952

您好! TI 专家,

    我已将 bq76952配置为半自主模式、即 HOST_FET_EN=1。 在本例中、我如何发送命令以首先开启 PDSG、然后发送命令以开启放电 MOS。 现在、我只能开启 DSG、但无法开启 PDSG。 设计文档或 TRM 文档中是否有相应的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:  

    为庆祝 9月4日美国假期、我们将在9月5日之前暂停办公。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    请仔细检查 设置:FET:FET 选项[PDSG_EN] = 1. 需要设置该位才能启用 PDSG 功能。 第5.2.3.2.2节:PREDISCHARGE 模式 TRM详细说明了 PDSG 模式以及使用该模式的必要设置。

    请参阅下图、该图取自 第5.2.2节:高侧 NFET 驱动器 TRM。 本节详细介绍了主机在部分自主模式下可以写入以控制 FET 的命令、包括 PDSG FET。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我已设置 Settings:FET:FET Options [PDSG_EN]= 1、HOST_FET_EN=1和 FET_EN=1、在这种部分自主模式下、我无法发出单独的命令来首先打开 PDSG、设置时间然后发送命令以打开 DSG、好像在我启用 PDSG 后、它会与 DSG 链接。
    在 TRM 文件的5.2.3.2中,描述了0x001C PDSGTEST ()在 FET 测试模式下工作,而0x0096 ALL_FETS_ON ()开启所有 FET,0x0097 FET_CONTROL ()无法单独控制 PDSG 引脚。
    也就是说、在部分自主模式下、在配置 PDSG_EN 和 PREDISCHARGE 后、使用0x0096 ALL_FETS_ON ()命令首先打开 PDSG、延迟≤2550ms 或电压差≤2550mV、然后打开 DSG、PDSG 无法单独发送命令和进行控制、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    遗憾的是、无法在测试模式之外仅启用 PDSG FET、而不启动延迟/电压比较以转换到 DSG FET。

    此致、

    马克斯·韦博肯