This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:峰值开关电流限制

Guru**** 1203940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS61046
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266617/tps61288-peak-switch-current-limit

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件: TPS61046

您好!  

从数据表中有一点我不理解、关于这一点、我的理解是我必须选择饱和电流 将高于15A 的电感器、因为峰值开关电流限制设置为15A (我将您连接到我要讨论的段落下方)。 不过、我一直在阅读一份应用手册、其中介绍了如何计算最大开关电流(我在下面进行了连接)。 在本文档中、我必须计算应用的占空比(Vin=3.3V;Vout=12V、因此效率=92%)、D=0.747。 然后、我将电感值设置为6.8uH 、所以参加应用手册电感器纹波电流中的公式2、可得到 IL = 823 mA (根据数据表规定、我设置频率最小开关440KHz)。 然后、我计算最大输出电流、其中 ILIM 为12A (数据表中的数据)、并且获得的电流为2.93A。 因为在我的应用 Iomax>IO 中我的输出电流为0.092A,所以这个 IC 是关键。 最后一步是计算系统中的最大开关电流、参阅我的应用手册:Isw = IL、2 + Iout_APP_max/(1-D)= 0.807A、因此无需设置饱和电流15A 的电感器、如果饱和电流高于0.807A、也没关系?

e2e.ti.com/.../Current_5F00_Limit_5F00_Calc.pdf