This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:周期计数

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267349/bq40z50-cycle-counting

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ4050

对于 BQ4050和 BQ40z50、我的理解是、当放电大于寄存器中设置的周期计数阈值时、将对周期计数。 如果我的阈值设置为80%、并且放电和充电25% 4次、此值会计为1个周期吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    如果放电和充电20% 4次、周期计数阈值为80%、则会递增1。 周期计数仅查看放电时累积通过的电荷。

    此致、

    怀亚特·凯勒