This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:TPS6594EVM SPI 模式

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266557/tps6594evm-tps6594evm-spi-mode

器件型号:TPS6594EVM

大家好:

如果我想通过 SPI 模式下载文件、我应该怎么做?

我更改了 EVM 板中的一些跳线。

第一步: J7、  

          SPI_EN 与 MCUVCC 连接;

          GPIO2 通过 SDA_I2C2/SDO_SPI 连接;

第二步:J15、

          SCL_I2C2/CS_SPI 与 GPIO1连接;

第三步 J8、J9、J10

         移除 GPIO1和 GPIO2的跳线;

但 GUI 会显示这张图片、

然后我点击"Continue"、GUI 仍在下载、不会显示"successfully"

我认为下载失败了。 您能辨别哪一个是 STEP 错误吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曲棍球、

    感谢您提供您的步骤和图片、这将大有裨益!

    您要从 SPI 改为 I2C 吗? (IIC)?

    从 GUI 的第一张图片可以看到、您正在尝试下载对已在 SPI 中的器件的编程、并且您想使用新编程重新下载器件。

    因此、要开始保持跳线连接:

    [报价用户 id="572803" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266557/tps6594evm-tps6594evm-spi-mode "]

    第一步: J7、  

              SPI_EN 与 MCUVCC 连接;

              GPIO2 通过 SDA_I2C2/SDO_SPI 连接;

    第二步:J15、

              SCL_I2C2/CS_SPI 与 GPIO1连接;

    [/报价]

    在 J8、J9和 J10上跳过第三步

    当系统要求更改如图所示的 I2C 接口时、只需移除 SPI_EN 连接跳线、然后点击"继续"。 GUI 应该能够继续下载过程、完成后、您将看到"success"提示。 让我知道这是否对你有用!

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我跳过了第三步、但当我移除 SPI_EN 连接跳线时、会显示 "Static Configuration Failed"