Other Parts Discussed in Thread: TPS48111Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS48111Q1EVM您好、TI 团队、
我需要设计一个双向导通晶体管电路、最好使用 FET、承载150A 并将总损耗保持在5W 以下。
我 必须设计一个基本的 PCB、使用相同的由外部3V3信号启用的 MOSFET。
请为这些内容推荐一些参考部分、参考原理图和文档。
谢谢。此致、
普拉卡什