主题中讨论的其他器件: LM5141
大家好、我目前正在设计采用 LM25141的降压转换器。 我曾尝试使用 WEBENCH Power Designer 工具参考原理图设计和组件选择。 当我尝试运行仿真 Startup、Load Transient、Input Transient 和 Steady State 时、仿真不知何故失败。

我已经尝试使用自动填充的输入再次对其进行仿真、但仍然无法进行仿真。 我想问,这问题有没有解决办法? 非常感谢。

技术规格
输入电压:3.8V 至10V
输出电压:1.5V
输出电流:10A