This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:OVP 功能测试

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266610/ucc28180-ovp-function-test

器件型号:UCC28180

您好!

我的客户希望验证 UCC28180输出 OVP 功能。

从数据表中、我知道超过107%基准的 Vsense 引脚 将触发该功能。

根据我的设计、电阻 Vsense_upper 为1.037M、Vsense_lower 为13.7k、因此 OVP 点应约为418V。

但是、如何测试该函数呢?

如果 我使用可变电阻器作为 Vsense_lower 来更改高于 OVP 点的输出、则反馈电阻器与 Vsense 的比率也发生变化、从而将 Vsense 保持在基准电压。

是否有人在之前验证 OVP 功能、以及如何测试该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler:

    感谢您对 UCC28180提出疑问。

    我想您可以按照前面提到的电位器概念进行更改。 在正常运行时、Vsense 应为5V、并经过较低 Rsense 电阻器的调整、OVP 将在1.07*5=5.35V 时被激活、因此可以通过这种方式对 OVP 进行检查。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你不明白我的观点。
    当我更改下电阻器时、输出也应该改变。 因此 Vsense 仍保持为5V。
    换句话说、在我的原始设计中、当 Rsense 上电阻器1.037M 欧姆而下电阻器13.7k 欧姆时、输出应约为383V。
    选择该电阻 值时、OVP 应为418V、使 Vsense 达到5.35V、从而触发 IC OVP 功能。

    但是、当电阻被固定时、我如何将输出从383V 更改为418V。
    因为当您更改 Vsense 电阻器时、它也会更改输出、从而将 Vsense 保持在5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler:  

    正确的做法是、不能仅通过改变 VSENSE 电阻分压比来测试 OVP。   

    如果您希望通过测试台评估完成此操作、则可以实现几种选项。  

     ~电压环路 BW <10Hz、环路的响应时间很慢、VCOMP 在10 μ s 20ms 内不会发生显著变化。  您可以通过阻断二极管在 VSENSE 和阶跃电压源之间连接一个测试电阻。  在达到正常稳态运行后、单步或快速将外部电压源斜升至6V、并在示波器上捕捉 OVP 关断信息。  我建议在 GATE 上和 VSENSE 上各连接一个探头。  在6V 的上升沿触发并捕捉 VSENSE 的上升和栅极输出停止的点。  6V 的有限斜率有助于解决 VSENSE 上的 OV 阈值点。

    2. 将 PFC 输出电容降低1/2并以满载运行 PFC。  峰-峰值输出纹波电压应为正常值的2倍。  
    我认为空载阶跃会导致 Vout 瞬态 过冲高于 OVP 阈值。  突然移除负载并捕获 栅极开关停止的点。   您可以首先尝试突然的卸载方法、而不减小 Cout 、以查看过冲是否会达到 OVP、但可能不会。

    我认为方法1可能比方法2更"安全"一点。   

    如果您需要对装配线 PSU 执行重复的生产测试、则测试可能会变得更加复杂。  
    我建议采用一种将外部信号耦合到 VCOMP 的方法、例如测试点连接器。  在高压线路、满载条件下运行器件、以强制 VCOMP 降低稳态电压。   使用大电容器将外部电压脉冲耦合到 VCOMP 中、持续数十微秒。   
    VCOMP 应相对无噪声、因此它是注入外部信号的良好节点。   外部电压的脉冲应该与输入 AC 线路的峰值同步、这样的话、过多的电感器电流被送入 Cout、从而快速提升 Vout。  如果输入电压接近过零、则这不起作用。  脉冲持续时间和脉冲幅度应通过试错来选择、然后逐渐增加幅度和时间、直到可靠地将 Vout 增加到 OVP、而不会出现过度危险的过驱。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler:  

    我收到通知,我的答复(上述)被驳回,但没有给出拒绝的理由。  请你告诉我为什么我的回答不满意吗?  

    谢谢!
    乌尔里希