This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于在'GAID'4CC 命令之后与 BQ25792进行通信

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, TPS25750, BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265498/tps25750-regarding-communicating-to-bq25792-after-gaid-4cc-command

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792、BQ25750

大家好、支持团队。

使用"GAID" 4CC 命令复位后、TPS25750是否进行通信以更新 BQ25792设置?

我担心 BQ25750在复位后会立即停止工作。

我认为、复位 TPS25750不会影响 BQ25792的运行、但是否有任何担心它会停止工作?

如果您有任何疑问、请详细告知我们。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 GAID 复位 TPS25750后、我们将重复发送到 BQ25792器件的任何上电命令!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李宗雅

    感谢您的回答。

    加电命令是什么?

    它是在数据表或应用手册中某处提到的吗?

    问题来自我们的客户、他们希望了解更多信息。

    您能否提供更多信息?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯市

    加电命令是什么?

    我们在固件中将这些写入作为默认的 I2C3。 这些不是客户所能控制的。

    数据表或应用手册中是否有提及此事?

    它们不是。 它们是根据客户的配置和使用情况

    您能提供更多信息吗?

    客户可以监控 I2C3 SDA/SCL 线路、查看正在发送的命令、并根据需要参考 BQ25792规范!

    谢谢。

    克里斯