This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:有一种方法可以缩短 WDO 运行时间?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265512/tps3850-q1-there-is-a-way-to-shorten-wdo-active-time

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3850

嗨、团队,

下面我想问一个有关 TI TPS3850的问题。

  • 我们希望通过 TPS3850的 WDO SoC 的 NMI (DRA78x) 与数据表中描述的相同。
  • 由于我们无法在 NMI 启用后立即禁用、除非触发代码复位(TI SoC 问题/限制)、因此在 NMI ISR (中断服务例程)中、我们必须在触发热复位之前立即停止 WDO。
  • 我尝试通过 SET1和 SET0禁用 TPS3850、但 WDO 仍保持置位10ms。 您是否知道有一种缩短 WDO 运行时间的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    通过向 CRST 引脚添加一个电容器、我们可以将 tRST 时间缩短到10ms 以下。 如部分所述  8.1.1.2可编程复位延迟时序  例如: 在这个引脚上放置一个100pF 电容器将把复位时间缩短到典型值0.7ms。 (*请注意,这将更改 WDO 和 RESET*的复位时间)

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    对不起、我没有清楚地描述它。

    我想让 WDO 在 NMI 中断中通过 SW 方法取消置位、以前尽管禁用 TP3850会有所帮助、但在快速测试后、似乎不工作。

     

    因为我将在 NMI 中断结束时进行复位、所以我不希望仍然有效的 WDO 会影响引导加载程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户只是想找个办法把 WDO 从 已生效 进入 取消置位 将电压加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!
    客户必须等到整个 tRST 周期到期后、WDO 才会从有效变为无效、除了通过 CRST 引脚对 tRST 进行编程之外、没有逻辑输入可以改变此状态、该引脚只能执行上述操作。

    谢谢。

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    感谢您的回答。
    如果在 WDO 置位时无法将其取消置位(即使禁用外部看门狗也无法将其取消置位)、我们必须在 NMI 中断中等待 tRST 周期(最大11.5ms)、然后再复位 SoC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan  

    Josh 明天会回复,因为今天美国有假日。 感谢您的 耐心等待。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    如前所述、即使您禁用看门狗、也建议等待 tRST 周期(最大11.5ms)以确保 WDO 取消置位。

    谢谢。
    约书亚