请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23754 尊敬的:
1-客户参考了 TPS23754的评估板并制作了自己的电路板。 最初、测试期间存在电压输出。 但在测试过程中、在负载为12V 1.5A 时没有电压输出。
测量波形如下图。 绿色表示 VSS 引脚的电压、红色表示 VDD 电流、定期连续输出波形。 R16采样电阻已替换为0欧姆、消除了由过流;引起的保护
3-请帮助了解导致此异常问题的原因。 谢谢!