请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27621-G1 主题中讨论的其他器件:BQ27427、 BQ27220
-
我们在应用中采用单节锂聚合物电池、并且需要具有基于 I2C 的电量监测计 IC。
我们选出了 BQ27621、BQ27427和 BQ27220。 - 对于所有这3个器件(BQ27621 BQ27427、BQ27220 ),自定义配置可由我们来完成,或者是否对 TI 有任何 OTP 的依赖性?
- 如果 BQ27621可由我们自定义配置,那么请分享这些步骤。