This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:能否在 SW 引脚和 GND 引脚之间添加电容器以改善 EMI?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334806/lm25180-can-i-add-capacitor-between-sw-pin-to-gnd-pin-for-emi-improving

器件型号:LM25180

您好、TI!

在标题中、我们发现在 SW 引脚和 GND 引脚之间添加电容器可以改善 EMI。

我们希望输入1nF 以获得更大的裕度。

除了效率和热性能变得更糟之外、 还应该知道其他什么风险?

谢谢

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评分 我不建议使用、因为电容器会将其电荷转储到 IC 并增加 IC 功率耗散。  为了改善 EMI、请调整 SW 和输入线路之间的 RC 缓冲器。 这会产生类似的效果、但会从 IC 中去除热量。

    谢谢。

    友好