This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:具有5V 输出的非隔离式 DC 转换器

Guru**** 2579435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23755, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264773/tps23750-non-isolated-dc-dc-converter-with-5v-output

器件型号:TPS23750
主题中讨论的其他器件: TPS23755TPS2378

我听说不推荐在新设计中使用 TPS23750。 我想知道是否有一个 simmilar IC 可用于在非隔离式降压设计中生成5V 2A 输出? 或许可以使用较新的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    对于非隔离式设计、建议采用以下器件:

    对于13W (3类) PD:TPS23755

    对于25W (4类) PD:TPS2378

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些芯片中是否有用于非隔离式设计的原理图或评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于非隔离式降压转换器、TPS23755没有设计指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我们没有公开发布针对这些器件的任何参考设计。 请查看我朋友的请求并离线链接。 谢谢!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我将暂时关闭此主题、如果您需要其他支持、请随时创建新主题、谢谢!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、朋友请求会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您收到朋友请求的邮件了吗? 有几个步骤可以离线联系我。 我将向您发送私密消息。 谢谢

    此致、

    布兰登