This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我们需要得到一个隔离 转换器、用于典型15W 输出、典型值为22V 直流、输入电压可能为600V 至1000V、典型值为800V
我们可以使用1200V 设备。 可以将什么控制器与 PSR 配合使用?
它可以在 WebBench 或 TINATI 中建模吗?
蒂恩克斯
R
您好、Robin、
感谢您查询 PSR 反激式器件。
是的、UCC287xx 系列器件可用于此应用。 UCC2870x 器件没有集成 HV 启动功能。 因此,如果有待机功耗规格,您可能必须使用 UCC2871x 系列或 UCC28730等器件进行 HV JFET 集成启动。
我能够找到一个使用符合您规格的 UCC28700器件的参考设计。
https://www.ti.com/tool/PMP10415
我唯一担心的是1200V 开关在1000V 输入电压条件下会太近。 即使匝数比不理想(您将通过选择接近100V 的继电器电压来限制占空比并影响效率)并且采用精心设计的变压器、开关上最多也只有15%的裕度。 我们确实有几个输入为1000V、但最终使用1700V SiC 的参考设计。
您可以在此处看到结果:
我们确实有适用于该 IC 的 TINA 仿真模型:
https://www.ti.com/product/UCC28700#design-tools-simulation
如果您还有其他问题、敬请告知。
此致、
哈里什
Harish 您好:
感谢您提供的信息。
使用 UCC2870x 控制器的"2级"反激式设计 尚未采用、ST 微也以其为例、您认为这是什么?
则开关额定值达到输入最大值的一半。
其他人已将其声明为等于最大值、但二极管钳位到输入或返回时不正确。 在关断状态下、在此拓扑中、二极管与 Vin-GND 串联。
如果我能得到您的电子邮件地址、我会向您发送查看您评论的方法的电子邮件。
尽管我们的方法在许多方面都是"独特的",但这种方法已经得到充分记录。
我们的意图是从它的产品,而不是仅仅是一个好奇心。
R
您好、Robin、
谢谢你的答复。
我假设采用双开关反激式。 请更正我的错误。 我认为这种拓扑的唯一缺点是高侧驱动器要求并将占空比限制为0.5 (但后者不应成为问题)。
有一个 TI 文档、该文档也可能对您有所帮助。
请将文档通过电子邮件发送至 harish.ramakrishnan@ti.com
我们一定可以看一看并发表意见。 让设计尽善尽美。
此致、
哈里什