Other Parts Discussed in Thread: LM5146
主题中讨论的其他器件:LM5146
您好!
我正在设计75-40V (avg48V)至36-5V (可调数字电位) 8A 负载的降压转换器
我想 对高侧和低侧使用两个 gan3r2-100cbe。
但让我感到困惑的是、我在每个电动汽车电路板设计中都看到了以下内容(也称为 webench):
较低的 RDS 和较高的 Qg 可用于高侧
以及针对低侧的较高 RDS 和较低 Qg。
我试图找到为什么,没有成功。 我看到的唯一原因是设计更便宜。
可能它也与 Ton Toff 序列有关。
您能解释一下吗?
基本问题:高侧和低侧可以使用相同的 MOSFET 吗?
我应该关心 Ton Toff、还是控制器本身?
由于散热要求、我的主要目标是实现效率最高的设计。
我看到我拥有的最低 Qg 和 RDS 越好、就是效率。
STAS