请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5926 您好!
我将使用单个 TLC5926来驱动16个 LED 灯串。 我已经对错误检测函数进行了编码。 令人惊讶的是、当我第一次调用错误检测函数时、即使字符串状态是什么、MISO 信号也只返回"0"。 但我不是处于过热状态... 我必须再次执行测试才能获得有效的结果。 稍后执行的任何新测试均有效。 但在断电并重新上电后、第一个测试始终无效。
上电后、我等待15ms 后再通信。 即使我将此延迟增加到几秒、也无法解决问题。 每当我在尝试启动 LED 驱动之前或使用驱动器驱动 LED 之后执行测试,问题仍然在这里, Ts 第一次检测是无效的。
我检查了所有的计时图、它们与数据表中的完全相同。
奥勒良