This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495RPHEVM:关于反馈电阻器的值

Guru**** 2505145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265902/lm61495rphevm-about-the-value-of-the-feedback-resistor

器件型号:LM61495RPHEVM

如下图所示、对于 LM61495RPHR、由于裕度函数请求、FB 电阻器应更低、以便为裕度侧电阻器提供灵活的选择。

因此、我们选择10k Ω 的 RFBT 和2.49k Ω 的 RFBB。 您对此值是否有疑虑或一些副作用?

此外、在 RFB 上选择这个值、前馈 RC 的建议值是多少?

谢谢你。

 

此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    反馈电阻器会对电路施加负载、因此、如果电阻值降低一个数量级、则电流负载应增加。 使用10k Ω 顶部电阻和2.49k Ω 底部电阻应该不会出现问题。  

    此外、如果降低反馈电阻器的值、则可能不需要 CFF/RFF、以便将其保留为 DNP。

    此致、

    吉米